This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:两线制接口的两个4.7K 电阻器是否上拉至 VDD 或 VCC?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912237/onet1131ec-are-the-two-4-7k-resistors-for-the-2-wire-interface-pulled-up-to-vdd-or-vcc

器件型号:ONET1131EC

尊敬的 TI 支持:

根据数据表、两线制接口(SDA 和 SCK)的两个4.7K 欧姆电阻器被上拉至 VCC。 数据表中的几个位置显示了这个-(1)引脚功能表、此表位于第4/50页(2)图46/48/49中的典型应用电路。 但是、在第7.2节的功能方框图中、"2线制接口和控制逻辑"块由 VDD 供电。 请解释当两线制接口由 VDD 供电时、两个4.7K 电阻器被上拉至 VCC 的原因。 是否最好将 VDD (数字)和 VCC (模拟)域分开? 数据表是否存在拼写错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为 VDD 和 VCC 用于 SDA 和 SCK 上拉、因为两者都是2.5V 额定电源。 建议使用 VDD、因为这是数字电源块、SDA 和 SCK 的上升/下降时间不会影响模拟电源。 此外、请注意、这两个引脚可耐受3.3V 电压。 一些 I2C 接口提供此3.3V 电源、而改用此电源可能更方便。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的快速响应。 我将为这两个2线制接口信号使用 VDD 上拉电阻。

    此致、

    David