This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M125:三个驱动器能否同时工作?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912155/ds91m125-can-three-drivers-work-at-the-same-time

器件型号:DS91M125
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS104

尊敬的团队:

我的客户希望 DE0/DE1/DE2同时处于高电平、这意味着三个驾驶员同时工作。 可行吗?

此外、该器件的频率为125MHz、小于客户的预期400MHz。 我们有这样高频的器件吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、每个驱动程序都可以独立启用。

    对于高达400MHz 的频率、他们可以评估 SN65LVDS104。

    此致、

    I.K.