尊敬的 TI 工程师
我使用 FPGA DP83867E 硬件板连接到计算机。 我的主板在100M 模式下工作、可以正常连接到计算机、数据传输正确。
但我需要使用1000M。 当我将 DP83867E 设置为1000M 模式并使用 RGMII 向 DP83867E 发送数据时、计算机此时无法检测到以太网连接! !! 。 我尝试不发送数据、仅将 GTX_CLK 125MHz 输出到 DP83867E、因此无法连接到计算机。
调试现象:GTX_CLK 为125MHz、TX_CTRL、TXD。 时序如图1所示。 FPGA 可以接收 RX_CLK 125MHz。 我使用示波器来测量(TD_P_A\TD_M_A、TD_P_B\TD_M_B、TD_P_C\TD_M_C、TD_P_D\TD_M_D)、这些引脚没有信号输出。 此时、读取 DP83867E 的寄存器、如图2所示。
我的 RGMII 时序如下:
请帮帮我。 我始终在线、能够及时回复。