This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:如果设计外部电源路径、MOSFET 是否是必需的。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912258/tps65987djevm-are-the-mosfets-are-mandatory-if-external-power-path-is-designed

器件型号:TPS65987DJEVM

您好!

当设计外部电源路径时、Q4A 和 Q4B 是否根据 Type-C PD 协议强制? 如果需要 PD 认证、是否可以将 PP_EXT 直接连接到 VBUS。 如果是、您能否分享有关为何需要这些 MOSFET 的任何材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    MOSFET 用于在发生硬短路等故障情况时帮助您的系统与连接到 Type-C 连接器的任何器件分离。 USB 规范还定义了在没有器件连接的情况下可直接连接到 VBUS 的最大电容10uF、因此这通常意味着客户无法将 VBUS 直接连接到他们的系统、因为电容将超过10uF。  

    希望这有助于回答您的问题