This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:RGB 到 LVDS 映射问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911766/ds90c387a-rgb-to-lvds-mapping-question

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: TFP401A

我有一个与上一个主题(HDMI 到 LVDS 单/双链路)相关的问题。

我将使用 TFP401A 将 DVI 转换为单像素 RGB (24位)。 TFP401A 在偶数像素输出(QE0-QE23)上输出该值。 该引脚将连接到 DS90C387A RGB 转 LVDS 串行器/发送器。 现在、我想知道连接。 根据 DS90C387A 数据表、我会将 TFP401A 输出直接连接到相应的 DS90C387A 输入、因为我的面板使用 VESA/FORMAT 2 LVDS (LVDS 通道3和7上的 MSB)。

但是、根据应用手册 SNLA014A 如何将 RGB 信号映射到 LVDS/OpenLDI (OLDI)显示两个 LSB 将被连接到发送器两个 MSB:

这有点令人困惑、我想知道当面板使用 VESA 标准 LVDS 时、将 TFP401A 输出互连到 DS90387A 输入的正确方法是什么?

此致、

/维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ville、

     SNLA014A 中的表 是参考 JEIDA 规格。 它简要介绍了图5中的 VESA 规格、但未在表中列出。

    对于 VESA、您需要使用  格式2遵循 DS90C387A 数据表

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    我完全错过了该应用手册使用的是 JEIDA 规格。 我已经根据数据表设计了原理图、但当我看到应用手册时、我开始想知道。

    此致、

    /维尔