This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:dp83825i 的加电序列

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911677/dp83825i-power-up-sequence-of-dp83825i

器件型号:DP83825I

大家好、

我的客户正在评估我们的 DP83825i、下面有一个有关我们的电源序列的问题。

关于 dp83825i 的加电序列、AVDD 在 T2+T3持续时间内的上升时间应晚于 VDDIO

它显示了 T2的最大持续时间、如下表所示、但没有最小持续时间。

 最小 T2是否有建议持续时间?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    T2的建议最小值可视为0ms、其中 AVDD 和 VDDIO 同时出现。

    此致、

    Justin