This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:D1P/M 和 D2P/M 引脚

Guru**** 2520540 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911758/tusb216-d1p-m-and-d2p-m-pin

器件型号:TUSB216

您好、专家、

您能否告诉我您对 D1侧连接和 D2侧连接的建议?

客户应如何决定?

(数据表说明)

8.2典型应用
图7显示了 TUSB216的典型应用。 在此设置中、D2P 和 D2M 面向 USB 连接器
而 D1P 和 D1M 面向 USB 主机。 方向可能相反[即 D2面向收发器和 D1
面接头]。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在布局中、D1P 与 D2p 相连、D1n 与 D2n 相连。 因此、两个方向都应该起作用、