This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:DRP 模式帮助请..

Guru**** 2533920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TUSB320, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911941/tusb320-drp-mode-help-please

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:BQ25890TPS25910

尊敬的 TI 团队:

 

如果您可以检查电路是否按照 USB Type C 连接器标准正常工作、我将再次确认。 在某些时候,我对如何继续进行有些困惑。

 我的目的是在 DRP 模式下配置 USB C 的端口。

 我附加了一个方案、其中显示了电源多路复用器部分的流程图。

 

在系统设计中,有3个可用的输入源。 我有一个辅助输入连接器,它是来自 BQ25890电池充电管理 IC 的5V0_IN、VSYS _Backup (4.4V)输出,  5V 直流电源,可从连接的 USB C 连接器、5V_USB 供电。

 

 问题1、以下场景是否适用于 DRP?

 

当主机连接到  USB C 连接器时,TUSB320会检测 CC 线路,使 TUSB_ID 变为低电平,如果 AUX 连接器(即5V0_IN)中有电源可用,TPS25910会以最大3A 的电流为主机驱动5V 电压。

 

此时、我是否还必须将 TUSB320的 TUSB_ID 信号发送到 ATSAMV71Q21Processor?

 如果辅助电源在辅助连接器中不可用、BQ25890将开始通过 MOSFET IC6 IRLML6402为 VCC_P5v0网络供电。

 

问题2、

 如果没有可用的辅助电源、我是否还应该向连接的 USB 主机发送具有 BQ25890 4.4伏输出的电源?

 

 问题3,

 肖特基二极管 u11-U12是否针对 DRP 模式和上述功率情况进行了正确定位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;当 TUSB320连接到主机时、TUSB320用作 UFP、并从主机的 VBUS 获取5V 电压。 ID 引脚目前不起作用。

    2:当器件连接到 type c 连接器时,TUSB320用作 DFP,然后您可以选择可由 ID 引脚控制的5V 电源之一。