主题中讨论的其他器件:BQ25890、 TPS25910
尊敬的 TI 团队:
如果您可以检查电路是否按照 USB Type C 连接器标准正常工作、我将再次确认。 在某些时候,我对如何继续进行有些困惑。
我的目的是在 DRP 模式下配置 USB C 的端口。
我附加了一个方案、其中显示了电源多路复用器部分的流程图。
在系统设计中,有3个可用的输入源。 我有一个辅助输入连接器,它是来自 BQ25890电池充电管理 IC 的5V0_IN、VSYS _Backup (4.4V)输出, 5V 直流电源,可从连接的 USB C 连接器、5V_USB 供电。
问题1、以下场景是否适用于 DRP?
当主机连接到 USB C 连接器时,TUSB320会检测 CC 线路,使 TUSB_ID 变为低电平,如果 AUX 连接器(即5V0_IN)中有电源可用,TPS25910会以最大3A 的电流为主机驱动5V 电压。
此时、我是否还必须将 TUSB320的 TUSB_ID 信号发送到 ATSAMV71Q21Processor?
如果辅助电源在辅助连接器中不可用、BQ25890将开始通过 MOSFET IC6 IRLML6402为 VCC_P5v0网络供电。
问题2、
如果没有可用的辅助电源、我是否还应该向连接的 USB 主机发送具有 BQ25890 4.4伏输出的电源?
问题3,
肖特基二极管 u11-U12是否针对 DRP 模式和上述功率情况进行了正确定位?