This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550通信

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911735/tcan4550-tcan4550-communication

器件型号:TCAN4550

大家好、

目前、TCAN4550系统可在室温下正常工作。 当系统温度升高时、会发生 SPI 错误。 ℃℃时、环境温度约为70 ̊ C、TCAN4550的温度约为75 ̊ C。

之后、主控制芯片和 tcan4550芯片的温度分别升高。 当主℃芯片的温度上升至125 μ s 时、未发生 SPI 错误。 但仅当 tcan4550的温度升高时、就会出现 SPI 错误。

发生 SPI 错误时、000c 的状态为0A00000C 或0B00000C。

这种现象的可能原因是什么。

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    发生 SPI 错误时、您是否可以通过任何方式共享 SPI 信号或 CAN 总线信号的波形? 这两个错误都指向 FIFO 中的数据问题。 您还可以共享寄存器0x0820和0x0824的内容吗?

    此致、

    Eric Hackett