This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:在器件未通电时、需要有关如何理解 cc 位的操作/功能的帮助。

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911877/tpd6s300a-need-help-understanding-the-operation-function-of-the-cc-bits-when-the-device-is-not-powered

器件型号:TPD6S300A

您好、支持团队

客户询问如果 器件未通电、CC 引脚如何工作、这些引脚是否为高阻态、或者它们是否还会看到 Rd 至 GND。 在他们的系统中、他们计划将 RPD 引脚接地。  

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果使用 RPD 引脚、在电池电量耗尽的情况下、TPD6S300A 将在 CC 通道上提供 Rd 电阻器、以便在 VBUS 上提供5V 电压为 PD 控制器供电。 如果客户未将 RPD 引脚连接到 CC 引脚、 那么、在电池电量耗尽的情况下、TPS6S300A 不会出现 Rd、CC 引脚不会传递到 PD 控制器、因此 PD 控制器将无法呈现 Rd、因此绝不会在 VBUS 上协商5V。

    基本上、如果您不连接 RPD 引脚、系统将不会在电池电量耗尽的情况下加电。