请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
团队、
-数据表 SLLSFD6在第4页指定了 f0/10作为最大数据速率。
这是否意味着为了获得1Mbps 的速率、需要将载波 f0设置为5MHz、或者您必须使用10MHz (超出支持的范围)?
如何计算数据速率与载波频率?
是否需要测试多个载波频率才能获得所需的数据速率? 或者是否有公式?
-在 TX -> RX 和 RX -> TX 之间切换需要多长时间?
提前感谢、
A.