This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:数据速率与载波频率之间的关系?

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911845/thvd8000-relationship-between-data-rate-and-carrier-frequency

团队、

-数据表 SLLSFD6在第4页指定了 f0/10作为最大数据速率。
这是否意味着为了获得1Mbps 的速率、需要将载波 f0设置为5MHz、或者您必须使用10MHz (超出支持的范围)?

如何计算数据速率与载波频率?
是否需要测试多个载波频率才能获得所需的数据速率? 或者是否有公式?

-在 TX -> RX 和 RX -> TX 之间切换需要多长时间?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A、

    对于1Mbps 数据、相应的最大频率 为 500kHz (010101... 模式)。 对于选择5MHz 载波频率、 在每个位中显示大约5个周期。 通常、任何高于建议值的载波频率都是有效的。 然而 、潜在的问题是:1) 载波频率可能过高(如您所述、超出器件的工作范围);2) 由于 电缆衰减、载波频率越高、传输距离越小。  

    模式转换时间可在6.8 (第7页)上找到、该时间以时钟为单位(取决于载波频率)。

    此致、

    Hao