This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:访问器件时出现问题。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911213/tca9545a-issue-accessing-the-device

器件型号:TCA9545A

您好、我的客户在访问其设计上的器件时遇到问题。

应用是1.8V 主器件、与共享同一 I2C 地址的多个3.3V 从器件通信。 当它们向多路复用器发送0x70地址时、它们不会获得 ACK、但它们确实将地址引脚绑定为低电平。  

此外、数据表规定 Vpass 必须等于或低于最低总线电压。 这里的最低总线是1.8V 还是仅适用于从总线侧?

他们是否必须将 VCC 更改为更高、例如2.5V?

此外、通过电阻器将 REST 引脚拉低是否存在任何问题? 目的是确保多路复用器未正确启用。 它们将该引脚驱动至1.8V 以启用该引脚。 这是否太低? 它们是否应该移除下拉电阻并将 RESET 引脚连接至高于1.8V 的 VCC?

请给我发送一封直接电子邮件以继续讨论更多详细信息。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我需要快速获得支持、以便立即获得客户的答案。

    请立即向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kevin Lai ]

    器件型号:TCA9545A

    您好、我的客户在访问其设计上的器件时遇到问题。

    应用是1.8V 主器件、与共享同一 I2C 地址的多个3.3V 从器件通信。 当它们向多路复用器发送0x70地址时、它们不会获得 ACK、但它们确实将地址引脚绑定为低电平。  

    此外、数据表规定 Vpass 必须等于或低于最低总线电压。 这里的最低总线是1.8V 还是仅适用于从总线侧?

    他们是否必须将 VCC 更改为更高、例如2.5V?

    [BobbM]根据您电子邮件中的原理图、客户的 Vcc 为3.3V 时、出现问题。 器件的 VIH 现在为0.7*3.3V = 2.31V。 这意味着他的1.8V 电压轨永远不会满足我们器件的 VIH。 我建议客户将 Vcc 改为1.8V。

    此外、通过电阻器将 REST 引脚拉低是否存在任何问题? 目的是确保多路复用器未正确启用。 它们将该引脚驱动至1.8V 以启用该引脚。 这是否太低? 它们是否应该移除下拉电阻并将 RESET 引脚连接至高于1.8V 的 VCC?

    [BobbM]这不是问题。 使用连接到 GND 的电阻器只会提供较弱的偏置(它是一个 RC 常数)。 高电平需要满足复位引脚的 VIH。 通常、这是 Vcc 的70%。 我建议将 Vcc 更改为1.8V。

    请给我发送一封直接电子邮件以继续讨论更多详细信息。

    谢谢、

    Kevin

    [/报价]

    以粗体显示的注释。

    -Bobby