This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:PHY 地址的长度是多少

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911633/dp83867is-what-is-the-length-of-the-phy-address

器件型号:DP83867IS

我们使用的是 Xilinx VCU118开发板。

该板在 SGMII 模式下使用 DP83867ISRGZ PHY。  我们在使 PHY 芯片响应方面遇到了问题。

我们已检查 phy 地址是否绑定到地址 00011。 我们发送一条命令来读取地址0x0003。  我们使用5位 PHY 地址。  这些波形与数据表中的图17一致:

在数据表的其他位置、它提到支持16个 PHY 地址、表3显示了一个位 PHY 地址 。

该器件的 PHY 地址中有多少位?  

谢谢、

Roger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    在 PHY 上、我们只有4位用于寄存器地址搭接。 然而、当通过 MDIO-MDC 引脚进行通信时、需要使用5位。 最高有效位将始终为"0"、即0 0000至0 1111。 您可以尝试读取其他 PHY 地址吗?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha、

    感谢您的回答。  我们尝试循环遍历所有 PHY 地址、它似乎在 PHY 地址0 1111处工作。  感谢您的帮助!

    我们对电路板上引导自举的手动审阅显示  RX_D2 =自举模式1、RX_D0 =自举模式4。  执行图示