This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:tablet <->TUSB8041 <->USB 内存

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TUSB8041EVM, TUSB8041, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910441/tusb8041evm-tablet---tusb8041---usb-memory

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65981TUSB8041HD3SS3212

我有一位客户一直在努力获取 USB3.x 存储器棒、以便在 USB3.x SuperSpeed 数据传输速率下与 Tabet (2018 iPad Pro、Galaxy 选项卡)进行通信。 它们可以看到 USB2.0上的连接(通过 TPS65981传递)

当连接 PC 时、它们会看到 USB3.x 速度。 这可能是 USB3.x 内存条的 OTG/平板电脑兼容性问题...

但是、如果您团队中的某个人可以将平板电脑插入 TUSB8041EVM 和 USB3.x 记忆棒、并查看他们是否与 SSRX/SSTX 线路通信、而不是与 USB2.0的 D+/D-通信、那将非常有帮助

我还希望获得一些有关平板电脑规格的建议、以便能够进行通信...(OTG? 电缆选择?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您的客户如何连接平板电脑和 TUSB8041EVM?  什么类型的电缆?

    TUSB8041不支持 OTG/角色交换、其行为将取决于其如何连接到 Type-C /雷击插座。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    客户实际上已经设计了自己的电路板。
    他们希望 EVM 能够显示其设计中是否存在任何问题、或者这是否是与器件相关的功能问题。

    平板电脑通过 USB Type-C 连接器连接到板。
    平板电脑侧 USB-C 连接器通过 TPS65981内部多路复用器运行 D+/D-连接、然后连接到 TUSB8041集线器、再连接到 USB 存储器 D+/D-连接。

    平板电脑侧 USB-C 连接器 通过单独的多路复用器(HD3SS3212)运行 SSTX/SSRX 连接、该多路复用器由 TPS65981控制、然后连接到 TUSB8041集线器、再连接到 USB 存储器 SSTX/SSRX。

    TPS65981设置多路复用器信号以控制信号采用哪条路径。  

    似乎是通过 USB-C 连接器以 USB3.x 的速度连接笔记本电脑、但不是平板电脑...

    USB 记忆棒通过 USB3.x 功能型 Type-A 型连接器进行连接。
    该板具有自己的电源、不依赖平板电脑供电。

    让我更改一下问题...您知道平板电脑/电缆必须满足哪些条件才能通过 TUSB8041以超高速方式进行通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    客户是否使用相同的板和电缆连接到平板电脑、而是连接到笔记本电脑?  我只是想确保他们没有使用不支持 USB 3.0的 Type-C 适配器或电缆。   

    他们能否确认 TPS65981正在启用与集线器的 SS 连接?  集线器不知道 Type-C、只要启用 SS 线路、就会连接。  另一个调试步骤是将集线器连接到平板电脑、然后使用 GRSTz 对集线器进行硬复位、这将允许集线器在意外进入合规模式时退出合规模式。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接电子邮件解决问题。