Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83630
在我复位 DP83620 (将引脚29:RESET_N 电平设置为2ms 低电平)后,PHY 无法正常工作。 如果我再次复位、它将恢复。
三个信号 RX_DV、RXD_0、RXD_1均为低电平、这意味着没有有效输出。 这意味着 PHY 芯片此时未实现通信功能。 因此、看起来 PHY 芯片处于死区状态。
我还在 DDU 上读取 PHY 状态寄存器(PHYSTS)、它是0x0004、这意味着"链路未建立"。
此问题偶尔会发生。 那么、我想知道 PHY 芯片在什么情况下会喜欢这个(处于死区状态)、以及如何避免这个情况呢? 谢谢!