This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:具有和不具有电平转换器的 P2P 兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911875/tcan1042hg-q1-p2p-compatibility-with-and-without-level-shifters

器件型号:TCAN1042HG-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042V-Q1TCAN1042-Q1

大家好、

目前、我的客户正在使用具有集成 电平转换器的"V 后缀"的 TCAN1042V-Q1 (TCAN1042HVDRBRQ1)。
他希望在另一个电路板上使用收发器 TCAN1042-Q1替换 SN65HVD251D/SO8、但只有第一个 VCC (5V)、我需要没有电平转换器的版本(不带 V 后缀、即 TCAN1042HGDRBTQ1)、以便我可以在不更改的情况下替换第一个版本。

您能否确认具有和不具有 V 的型号具有与数据表中显示的相同的特性?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    是的、两个器件型号都基于通用设计。  如果 VIO 轨短接至 VCC、则"非 V"版本的性能与"V"版本的性能匹配。

    如果我们可以提供更多信息、请告知我们。

    此致、
    最大