This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:需要或不需要编程

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65983B, TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911607/tps65983b-programming-needed-or-not

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TPS65988TPS65987D

您好!

在我们的设计中、我们计划将 TPS65983B 和 HD3SS460组合用于交替模式、无需高功率输入或输出。 根据数据表、我们已连接 AMSEL、HPD 和 POL 引脚。 现在、我们是否需要在组装后对其进行编程、或者针对默认笔记本电脑应用进行预编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    每个 TPS6598x USB PD 控制器的产品文件夹中都有一个链接的应用配置 GUI 工具。 此工具用于创建配置项目、以便根据用户的特定要求定制 PD 控制器操作。 这些定制与器件固件合并、可导出为可编程二进制文件或直接使用工具进行编程。 所有 TPS6598x 系列器件都需要加载具有应用定制数据的固件才能正常工作。

    在其产品文件夹中链接了一个特定的 TPS65983B GUI 工具。 TPS65983B 具有特殊的 GUI、因为该器件适用于 Intel Thunderbolt 参考设计、且其 GUI 是为此应用定制的。

    如果您没有使用 Thunderbolt 参考设计、我建议评估 TPS65987D (一个端口)或 TPS65988 (两个端口) TI USB PD 控制器。 这些是具有完全可定制的应用配置 GUI 的通用器件。

    此致。
    Scott