This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:用于 sub-LVDS 小电平输入的 LVDS 均衡器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS64BR111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911720/ds25br110-lvds-equalizer-for-sub-lvds-small-level-input

器件型号:DS25BR110
主题中讨论的其他器件: DS64BR111DS125BR111

大家好、团队、

我正在寻找满足以下要求的接收器输入的 LVDS 均衡器。
- 1Gbps 至3Gbps Sub-LVDS 输入
- 3m 至4m 长电缆
-可以识别50mVpp 差分输入电平

我发现 DS25BR110是一个不错的选择、但差分输入电平看起来需要100mVpp。
是否有任何可识别50mVpp 低电平输入的解决方案?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将查看 DS64BR111。  它具有更好的低信号振幅特性。  在50mV 时、您需要将器件配置为保持启用状态。  这可以通过 MODE 引脚=高电平(连续通话)来完成。

    另一种可能的解决方案是 DS125BR111、但该器件在较低数据速率下的可用增益有限。

    这两种器件都需要交流耦合、因为输入共模与 Sub-LVDS 不兼容

    此致、

    Lee