This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 显示问题

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911351/tps65987d-tps65987d-display-question

器件型号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

您好:工程师 S Ü D

    我们在 TPS65987D+HD3ss460应用期间发现了一个问题。 当我们主板的 Type-C 外部集线器时、显示输出为 HDMI、可以正常显示、但我们购买了直接连接到主板的 Type-C 显示器、没有显示器、我们使用其他 Type-C 设备来确认显示正常。 它是否与 FW 的某些参数相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 TPS65987D 的位置及其与 HDMI 端口的关系感到困惑。 您是否能够共享所有连接的方框图以更好地了解。

    就 TPS65987D 而言、它的职责是在两个器件之间协商 PD 协议、其中一个消息序列是显示端口交替模式。 只要您看到 TPS65987D 协商备用模式协议并进入 DP 模式、TPS65987D 就已完成其工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

      我们购买了新的显示设备、显示正常,感谢您的支持!