This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:可用于脉冲转换的正弦差分输入信号吗?

Guru**** 2922000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911333/am26ls32a-can-be-used-for-sinusoidal-differential-input-signals-for-pulse-conversion

器件型号:AM26LS32A

Q-1: 我想将1伏峰峰值正弦电压输入转换为5V 方波脉冲。  我可以将 AM26LS32A:四路差动线路接收器用于相同用途吗?

问题2:如果无法使用、为什么?

问题3:AM26LS32A 只能用于差分四路输入(方波脉冲)、也可以用于峰峰值正弦差分输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amtech、

    如果将正弦波连接到一个通道的"A"端子并将"B"端子连接到正弦波的平均电平、则该器件可用于将单端1Vpk-pk 正弦波转换为5V 方波。  (例如、如果正弦波在2V 至3V 之间变化、则可以将 B 绑定到2.5V。) 但是、需要注意的是、输入差分开关阈值可能在-0.2V 至+0.2V 之间变化。 在这种情况下、 阈值偏离0V 的变化将导致输出占空比偏离50%。  如果您的系统对方波占空比非常敏感、您可能希望使用具有更精确开关阈值的器件(如标准模拟比较器)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Max!!!!