This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:接口

Guru**** 2506025 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910830/sn75lvds83b-interface

器件型号:SN75LVDS83B

您好!

您能否推荐支持 RGB16位或 RGB565至4通道 LVDS 的芯片? SN75LVDS83B 是否支持此功能?  LVDS 信号输出到 LCD。

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       请使用此部件 ds90c189

    谢谢  

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的信赖。 芯片 ds90c189支持 RGB888。 但我的输入信号是 RGB565。 我的问题是:如何将 RGB565连接到 RGB888? 如何处理更多的引脚?

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将未使用的输入 TTL 或 LVCMOS 输入接地。

    我们支持并测试24位或18位甚至12位用例(SN75LVDS83B),但您需要确保您的面板可以支持该功能。

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    RGB888具有 R0、R1、...、R7、RGB565具有 R0、R1、...、R4。 我应该将 R0、R1、R2或 R5、R6、R7接地? 是否有适合此应用的指南文档?

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

        是的、您可以将未使用的输入接地。 这种使用案例没有指南或文档、因为这不是我们遇到的问题  

    谢谢

    Vijay