This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:TD+和 TD-的输出类型和终端

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911629/dp83822h-output-type-and-termination-for-td-and-td-

器件型号:DP83822H

您好!

我看到、DP83822的 TD-/TD+建议使用并行端接。 这也是我们在 EVM 上终止这些传输线的方式。 您能否详细说明为何使用并联和串联端接的电阻器来完成此端接? 通常、我在传输线路中看不到并行端接。  

此外,您能否说明 TD-/TD+是哪种输出? (电流输出、漏极开路、推挽、CMOS 等)。 我在数据表中找不到这一点、我怀疑这将有助于了解端接方案。  

谢谢!

不需要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    DP83822在 MDI 侧使用了 CML 驱动器、因此需要49.9 Ω 上拉电阻器。

    此致

    Aniruddha