This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825i 传输距离

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911537/dp83825i-dp83825i-transmission-distance

器件型号:DP83825I

您好、专家、

数据表显示、DP83825i 通过 CAT5e 电缆可支持长达150米的距离。 它们测试了50m 和75m、通信可以正常工作、但在将电缆增加到150m 时失败(使用 CAT5e 电缆)。 您能告诉我们哪些因素会影响传输距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    您能否检查在设计电路板时是否考虑了数据表中的原理图和布局要求? 另请检查数据表表表表5中提到的寄存器优化是否用于应用。 最后、如果连接方是另一个器件、则它还应支持150m 的电缆长度。  

    此致

    Aniruddha