This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:VOH、VOL 与输出电流间的关系

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, THVD1500, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906210/am26c31-voh-vol-vs-output-current

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: THVD1500AM26LV31E

您好!

您是否有 VOH、VOL 与输出电流的数据?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    一些实验数据显示 AM26C31的驱动器性能与 THVD1500的驱动器性能相似。 您可以参阅图1。 THVD1500 数据表第6.8节(第8页)中的说明。  如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    AM26C31和 THVD1500的上述特性似乎有所不同、如下所示。

    我们是否能真正引用这个数字?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    这很好。 实际上、VOD 在 AM26C31和 THVD1500之间更好地对齐。 随附 的是 AM26C31的 VOD 与电流实验室数据。 对于 VOH 和 VOL、您可能需要同时移动 一些直流电平。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢你的帮助。

    您是否也可以提供音量数据?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    我们还有一个请求。

    您能否以文档格式(包括产品名称(AM26C31)和"德州仪器(TI)")提供 VOH 和体积图?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我将在一周内获得 VOH 和 VOL 数据。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    很抱歉耽误你的时间。 这些数据将在几天内提供。 此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    再次很抱歉耽误你的时间。 这是数据。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的支持。

    文档格式如何?

    >>您能否以文档格式(包括产品名称(AM26C31)和德州仪器(TI))提供 VOH 和 VOL 图形?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    您能否给出测量条件和图例?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    这是文件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的支持。

    您能否提供 PDF 版本?

    很抱歉让你感到不安。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    在这里。

    e2e.ti.com/.../AM26C31_5F00_DoutIout.pdf

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS26LS31和 DS26LV31的图形是否相同?

    我决定使用哪种器件、数据表没有什么帮助。 第9.2.3节的"应用曲线"对于所有3个器件都是相同的、似乎显示了输出波形以及另一个称为 A/B 的波形

    在 LV 情况下、输出电压超过电源电压。 是这样吗?

    什么是 A/B 波形? 我假设这是接收器处的差分波形、但电压低于输出电压、我希望它大约为两倍。 还是输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    在 AM26C31的数据表中、图9显示了输入 TTL 信号和差分输出总线信号。 红色曲线是 A-B 的电压 您提到的所有3个器件都是驱动程序。 您的应用是什么?哪个参数可以帮助您做出决策?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这相当令人困惑、因为在数据表的其余部分中、Y (以及 Z)是输出、A 是输入。

    这些图还意味着输出信号在输入前大约10ns 发生、我怀疑该图实际上属于线路接收器数据表吗?

    如果其他所有内容都相等,那么我将使用 CMOS,因为它的功耗较低,并且您不太可能停止 CMOS,因为其他 CMOS 似乎与传统 TTL 密切相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    你  是对的。  更有意义 的是、该图位于接收器的数据表上。

    如果3.3V 电源可接受、您可能需要查看 AM26LV31E、它可在高达32MHz 的频率下工作、并具有更好的 ESD 保护。

    此致、

    Hao