This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:中继器配置和数据表详细信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910785/ds64br111-repeater-configuration-and-datasheet-details

器件型号:DS64BR111

尊敬的 TI:

我认为 DS64BR111中的中继器更适合运行1.25Gbps SGMII。

不过、我有一些简短的问题要问:

-您是否同意此部件也应起作用? 我应该能够仅使用输入引脚进行配置、还是需要 EEPROM 或 I2C 来实现这种较低的数据速率?

-上升时间是否可调节? 我认为在较长的位时间内减少可能会更好。 看起来不像它。

——对于在这种较低数据速率下进行 XMT 预加重/RCV CTLE 有什么建议? 我们将通过6米长的电缆运行。

-我不了解 XMT 共模在0到1.9v 之间的变化(数据表第7页)。 这是怎么可能的?

-我不明白 RCV VTX (数据表第6页)是什么(0.19至1.6V)。 最小值/最大值 接收器允许的差分电压?

非常感谢、

Ned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ned、

    是的、此部件可以正常工作。  您应该能够通过引脚控制来运行它。  该器件至少需要在输入引脚上进行交流耦合。  输入端接连接到2.5V 内部电源电压、不兼容

    上升和下降时间不可调、因此必须控制 DS64BR111输出附近的阻抗以避免反射、这一点很重要。

    OUT_B 输出可轻松支持~ 6dB 的去加重功能。  但是、在引脚模式下、OUT_A 输出的振幅限制为700mV、在这种较低的 VOD 下不能使用去加重功能。  如果您在 两个输出上都需要 Tx 均衡、I2C 或 EEPROM 控制将更好。

    输出共模电压调节不好。   它通常约为1V、低 VOD 设置会导致 更高的 VCM 电压。  高 VOD 设置会导致较低的 VCM 电压。

    Rx 输入电压在连接的 Tx 引脚上针对600-1000mv 进行了优化。  DS64BR111的残余信号可能非常小(0.19伏)、并且由于 ISI 的原因使眼睛张开度关闭。

    此致、

    Lee