This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD08:将 SN65HVD08与 Modbus 配合使用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911552/sn65hvd08-using-sn65hvd08-with-modbus

器件型号:SN65HVD08

您好!

我正在尝试使用 SN65HVD08器件 将一侧连接到 Modbus 从设备、另一侧连接到 USB-UART 电缆  https://www.digikey.ca/en/products/detail/ftdi-future-technology-devices-international-ltd/TTL-234X-5V/6823719

在这里、除了方向控制线路连接之外、我已经实现了 SN65HVD08数据表第19页提到的应用电路。

我正在使用 Modbus 扫描仿真器工具、我在这里没有看到任何响应、看起来其他一切都是正确的。 我在这里感应方向线是否必须由高电平和低电平控制。

我尝试同时下拉/RE 并上拉 DE、以永久启用双向方向流动、但看起来也不起作用。 它是否与 Modbus 仿真器工具中连接设置的 RTS 和 DTR 设置有关?

(该设置在其他情况下适用于不需要方向控制的基于 MAX1387的电路)

谢谢

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    对于半双工连接(意味着同一线对也可用于发送和接收数据)、正确控制方向控制线(DE/RE)至关重要。  您需要确保在需要在总线上发送数据时启用驱动程序、并在另一个节点需要发送数据时禁用驱动程序。

    您的系统中是否有可使用的方向控制线?

    如果不是、您可能需要参考此线程以了解如何自动控制 DE/RE 信号:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/830860

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大