This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:DS16EV5110A 数据通道引脚分配/利用率(D0 / D1 / D2)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911181/ds16ev5110a-ds16ev5110a-data-lane-pin-assignments-utilization-d0-d1-d2

器件型号:DS16EV5110A

我们具有非常密集的电路板设计、我们将在其中添加 DS16EV5110A。 具有严重的布线限制、并有以下2个问题:

Q1:能否在 DS16EV5110A 的指定引脚之间交换数据对(D0 / D1 / D2)?  (例如:D0与 D1交换)

Q2:能否在数据对内交换 P / N 信号?

请注意、我们知道数据通道和极性需要在整个系统中保持不变(在输出端也需要对 DS16EV5110A HDMI 输入进行更改)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    所有数据通道都是相同的、因此可以对它们进行交换(只要您了解需要像您提到的那样在整个系统中维护数据通道和极性)。

    不过、这需要更改电路板、因为没有进行数据通道或极性交换的寄存器。

    此致、

    I.K.