This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:是否可以使用0x3F 电源状态寄存器来获取连接的传统器件#39所需的电流?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911458/tps65982-could-0x3f-power-status-register-be-used-to-get-a-connected-legacy-device-s-needed-current

器件型号:TPS65982

大家好、

无论传统器件是否连接、0x3F 电源状态是否保持所需连接的电流或实际流动的电流?

那么、我可以使用0x3F 电源状态来获得所需的电流吗? 还是应该使用任何其他寄存器?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yevhen、  

    要确定是否连接了传统器件、还可以参考寄存器0x1A 的位24:25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生。 我使用它。 但是如何检测电流 A? 我的板可以从传统充电器获取1A、1.5A 或仅0.5A 电流吗?

    我可以使用什么寄存器来读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是传统充电器、并且您仅广播默认电流限制、则它将仅广播900mA 的最大电流

    TPS65982无法测量流经电源路径的电流