This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65dsi86是否支持不带 HSync 和 VSync 的面板?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911278/sn65dsi86-can-sn65dsi86-support-panel-without-hsync-and-vsync

器件型号:SN65DSI86

大家好、

如标题所示、sn65dsi86是否支持不带 HSync 和 VSync 的面板?

我们需要提供的任何规格以进行验证?

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求

    DSI 规格时序事件可提供以下两种类型之一:同步脉冲和同步事件。 DSI86两种类型。 对于同步脉冲类型的时序事件、GPU 将发送 VSYNC START (VSS)、VSYNC END (VSE)、HSYNC START (HSS)和 HSYNC END (HSE)数据包。 对于同步事件类型、GPU 将仅发送同步开始数据包(VSS 和 HSS)。 对于这两种类型的时序事件、DSIx6将使用编程到视频寄存器中的值来确定同步结束事件(VSE 和 HSE)。

    谢谢

    David