This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:使用此桥将 MIPI DSI 从 STM32H7转换为 LVDS 显示1024x600

Guru**** 2550520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, SN65DSI83, SN65DSI85, SN65DSI85EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909292/sn65dsi83-q1-use-this-bridge-to-convert-mipi-dsi-from-stm32h7-to-the-lvds-display-1024x600

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83SN65DSI85SN65DSI85EVMDSI 调谐器

您好!

我想问您、在我的应用中是否可以使用此 MIPI DSI 桥(SN65DSI83-Q1)。

我目前使用 STM32H747 microprocor 作为发现套件

https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32h747i-disco.html

我需要将其连接到该7英寸显示屏、1024 x 600、LVDS

https://www.unisystem-displays.com/en/products/lcd-tft/standard/wf70a8syahlnn0.html

STM32H7具有 MIPI DSI 接口、显示屏具有 LVDS 接口。 我将使用 SN65DSI83-Q1作为 MIPI/LVDS 桥接器来连接微处理器和显示。

根据数据表、我确信 SN65DSI83-Q1 是我需要的器件。

你可以确认我的意见吗?

 是否真的可以将 SN65DSI83-Q1与 STM32H7和 LVDS 显示屏配合使用?

提前感谢您的留言。

此致、

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    您是否有关于该 MPU 上 DSI 接口的规格? 我在提供的链接中看不到任何内容。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    数据表包括如下:

    https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h747xi.pdf

    MIPI DSI 的规范在第 137/242页的6.3.11 PLL 特性章节中。

    此致、

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    谢谢、数据表显示它符合 MIPI DSI 规格、因此在将它与 DSI83配合使用时不会出现问题。

    LVDS 显示看起来不错、但我不理解它们是如何规范数据表中时序表中的消隐参数的。 大多数 LVDS 显示时序表与本数据表第17页的表格相似: https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/SPF_2D00_PH128800T004_2D00_ZHC_5F00_002_5F00_black-border.pdf 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我计划订购 SN65DSI85板、它似乎比旧 版 SN65DSI83更具通用性、引脚排列应该相同。

    现在我想问您、如何将 H747 Discovery 板连接到 SN65DSI85板? Discovery 具有60引脚 DSI 输出、 SN65DSI85板具有40引脚 DSI 输入。 是否有适配器或特殊电缆? 在最坏的情况下,我可以订购 Samtec 连接器,并自己连接...

    在 LVDS 显示屏的一侧、引脚排列应相同、因此如果 LVDS 显示屏直接连接 到 SN65DSI85板、则应正常工作。 我不知道时间安排

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65DSI85EVM 设计用于与 PandaBoard 上的连接器配合使用、因此如果您的电路板没有相同的连接器、则需要使用适配器。  

    有关时序、您可以参考此培训视频作为示例: https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation

    我建议使用 DSI 调谐器来帮助配置器件。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我意识到 STM32H7具有两个链路 MIPI DSI 输出、显示屏具有4个链路 LVDS 输入。 它有什么作用吗?  SN65DSI83/5-Q1具有4个链路 MIPI DSI 输入。 是否可以将芯片 SN65DSI83/5-Q1设置为双链路 MIPI DSI 输入和4链路 LVDS 输出?

    我们为汽车仪表板提供了它。

    谢谢你。

    此致、

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    我也看到了这一点,是的,它将发挥作用。 这意味着您需要使用比正常更快的 DSI CLK 来保持线时间。 DSI CLK 频率公式位于视频 I shared 中、但也是本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf 中的公式2

    对于65MHz LVDS CLK、如果只有2个 DSI 数据通道、则您的显示屏需要 DSI CLK 必须为390MHz。  

    此致、

    I.K.