This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:TL16C752D 温度信息请参阅

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911248/tl16c752d-tl16c752d-temp-information-consult

器件型号:TL16C752D

您好!  

我发现数据表中的温度信息存在冲突。  

那么、哪一个是正确的? 谢谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    -40 C 至+85 C 是正确的。  该器件最初是在较窄的范围内指定的、但我们稍后对其进行了重新特性描述并修改了测试程序、以便根据市场需求支持更宽的范围。  数据表已相应更新、但我们用于生成可订购封装附录的一些其他内部参数数据库和 TI.com 参数信息未相应更新。  感谢您的关注;我将与团队合作以纠正此问题。

    此致、
    最大