This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:电容对 CC 引脚的影响

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910661/tps65988dj-effect-of-capacitance-on-cc-pin

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPD6S300A

您好专家、

我的客户设计在 TPD6S300A 的 CC 引脚上具有220pF 电容、这是原理图检查清单中的建议、但客户的 EMI 团队要求他们增加高达330pF 的电容、这是否会导致任何副作用? 以及如何验证此修改是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    使用 TPS6S300A 时、我建议使用220pF 电容器。 TPD6S300A 在 CC 通道上的标称电容为74pF、最大电容为120pF。 因此、使用220pF 电容器和 TPD6S300A 时、CC 通道上的总系统电容将接近330pF。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的评论、我是否知道保持接近330pF 的原因? 是否有任何规格可以与我们分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    它是数据表中的注释、也是 USB 规范中定义的注释。 这是数据表的摘录。  

    当引脚配置为接收 BMC 数据时、CRECEIVER 仅包括 C_CCN 引脚上的内部电容。 根据 USB-PD 规范、需要使用外部电容来满足所需的最小电容。 为了改善 TX 行为、TI 建议添加电容、将总引脚电容设置为300pF