请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 大家好、
感谢您的支持。
我有0x29控制配置寄存 器被设置为 ProcessSwapToSink 和 InitialateSwapToSink。 我的软件在 执行电源管理时删除 InitialateSwapToSink。 断开 USBC 端口后 、软件会发出 HRST 以使 PD 控制器默认。 软件正在读取 HRST 命令结果以获得 HRST 已经完成。 但是、在调试模式下与 Aardvark 连接时、我看到 、与默认状态一样、InitialSwapToSink 尚未再次设置。
原因是什么?