This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:正向电压与正向电流间的关系

Guru**** 2521980 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910724/tvs1400-forward-voltage-vs-forward-current

器件型号:TVS1400
主题中讨论的其他器件: TPS24750

大家好、

我正在检查 TVS1400以替代 SMAJ12A-E3/5A。 该 TVS 位于 TPS24750 + CSD16570Q5BT 反向电流阻断 FET 之后。 TPS24750的输出不允许低于-0.3V。  CSD16570Q5BT 具有~0.6V 体二极管压降。 因此、在我的连接器引脚上、我希望防止电压低于-0.9V。 如果保险丝跳闸、电缆电感将在正向模式下打开我的 TVS。 我预计最坏情况3A。  

我想了解 TVS1400 @3A 的正向压降、数据表中未提供正向导通行为。 我在 Tina TI 上进行了仿真、但我看到了一种有趣的行为、即正向压降在1.5A 正向电流下从1.3V 跃升至2V、并达到2.2V @3A。 该组件的 Tina Spice 模型是否正确建模了正向导通行为(看起来根本不像简单的二极管)? 我会看到@3A 续流情况下的压降是多少?

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    欢迎使用 E2E!

    我必须向您回复该模型的行为。 您是否能够共享您使用的 TINA 原理图?

    TVS1400的正向电压仅在数据表中提到的条件下进行了测试。 器件的正向压降应保持恒定、以达到数据表中列出的值。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速回复! 我已附加仿真文件。

    TVS1400直流传输分析文件: e2e.ti.com/.../TVS1400_5F00_DC.TSC

    此致、

    Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    TVS1400通常不支持3A 的直流正向电流、TINA 模型不能对瞬态进行建模。 由于实际电路板与模型之间的差异、没有一种好的方法对器件的 ESD 瞬态响应建模。

    对于正向电压、除了数据表中的特性外、我们没有测试测量值来显示特性。 数据表中2V 典型值的正向钳位电压规格是在43A 下测得的。 这意味着、在3A 时、我们期望钳位电压要低得多。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我的预期工作电流不是3A 直流电、而是幅值线性下降的3A 峰值电感续流脉冲。 因此、它比 ESD 事件慢得多、这就是我尝试通过直流传输分析对其进行仿真的原因。

    然后、我了解 TVS1400的 TINA 模型不适用于此类分析。 我看到了2V 典型值、但它还显示了5V 最大值、而5V 对于我的应用来说太大了。 因此、我将使用 SMA 二极管来保持安全。

    感谢您的帮助!

    Zeki