This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:可通过 USB-C 至5W 进行集成充电的产品选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910826/tps25820-product-selection-of-integrated-to-charge-with-usb-c-to-5w

器件型号:TPS25820
主题中讨论的其他器件: TPS25810

您好!

我正在寻找一款集成式电池、以便使用高达5W 的 USB-C 进行充电。

我想使用高达5W 的 USB-C 充电器。

我使用了 TPs25820、但其拉电流高达7、5W。

您是否有具有5W 功率的集成电源。

或者、您是否具有一些具有7.5W 但我们可以将输出电流限制为5W 的集成式器件?

TPs25820能否将输出电流限制为5W?

谢谢您、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TPS25820并将 CHG 引脚接地。 您可以参阅数据表中的表3。 将 CHG 连接到 GND 将强制 TPS25810通告 USB3的默认 USB 电流值为900mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常乐于助人,非常感谢