请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 在此应用中、我们将两个 TS3DV642串联在一起、客户询问将信号下行反相是否会导致任何可靠性问题。 这意味着将实例 D0+连接到 D0-A、将 D0-连接到 D0+A 该问题来自数据表中的几个注意事项、这些注释会针对无偏压 DP 信号的负摆幅发出警报、在向客户提供建议之前、我希望确保这样做。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.