This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1473:使用 SN65HVD1473在半双工和全双工之间切换

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911105/sn65hvd1473-using-sn65hvd1473-to-switch-between-half-and-full-duplex

器件型号:SN65HVD1473

大家好、

我有一位客户有兴趣在下面的主题中讨论的半双工和全双工之间实施类似的开关。

但是、我对低于 GND 的 RS485的处理有疑问。 多路复用器/开关 CD4053是否能够处理小于0V 的电压?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、

    我将通知负责 CD405xB 的团队进行确认、但我的理解是、它只能是 VEE 和 VDD 之间的模拟信号的低电阻。  因此、如果 VEE 为0V、则会限制 RS-485信号的允许共模范围。  这在不需要整个-7V/+12V 范围的应用中可能是可行的–即每个节点的 GND 基准以最小压降连接在一起的应用。  不过、如果需要更宽的信号电压范围、则使用光电继电器将是一种替代解决方案。

    此致、
    最大