This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:与多个 TPS65987D 共享 EEPROM

Guru**** 2613975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911149/tps65987d-sharing-eeprom-with-multiple-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988

TPS65987D 支持、

是否可以在多个 TPS65987D 之间共享一个 EEPROM (板上有多个 EEPROM)、方法是在配置每个 EEPROM 时按顺序将其保持在复位状态?  因此、在对器件进行编程(读取 EEPROM)之前、它将保持在复位状态。  然后、对其进行编程(读取 EEPROM)后、我认为它需要对其 SPI 引脚进行三态处理、以便其他 TPS65987D 可以驱动这些引脚。

谢谢、
Darren

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    遗憾的是、您需要为每个 TPS65987D 使用 EEPROM。 但是、只要 Type-C 端口彼此靠近、您就可以使用 TPS65988、而不是为两个 type c 端口使用两个 TPS65987D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的反馈。  您能告诉我更多吗?  例如、TPS65987D 在运行期间是否主动写入 EEPROM、因此每个都需要唯一的存储器空间?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。它仅在初始启动期间从 EEPROM 读取数据以加载配置和固件基本映像。 您在初始开机自检中所述的内容可以正常工作、但我从未见过系统实现此类架构、因此我无法放心地说它可以正常工作、因此我建议遵循为每个 PD 控制器保留 EEPROM 的标准用例。