This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:IBIS 模型请求和其他确认

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910818/sn65lvdt101-ibis-model-request-and-other-confirmation

器件型号:SN65LVDT101

大家好、

我们的客户请求 使用 SN65LVDT101的 IBIS 模型、因为该模型在产品文件夹中不可用。
请告诉我是否可以离线共享。

此外、我们的客户希望确认以下内容:
- SN65LVDT101差分输入和输出的阻抗是多少  
-关于  电气特性表中的"小信号"接地输入电容、这是否适用于同相和反相输入?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们没有用于 SN65LVDT101的 IBIS 模型。  

    -  SN65LVDT101差分输入和输出的阻抗是多少 

    请参阅数据表中的图36和图40。 差分输入阻抗为~110欧姆。 输出是典型的 LVPECL 输出级、因此输出阻抗非常低(<50 Ω)。

    -关于  电气特性表中的"小信号"接地输入电容、这是否适用于同相和反相输入?

    是的

    此致、

    I.K.