This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1251:未使用的输入能否保持悬空?

Guru**** 2811725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910740/lmh1251-can-the-unused-inputs-be-left-floating

器件型号:LMH1251

在我的应用中、我仅使用 YPbPr 输入。  我无法找到任何有关 RGB 输入引脚是否可以悬空或它们是否应该(或不应该!)的指导 接地。  数据表第2页原理图中的小"断开开关"三角分量似乎表明这应该不是问题、可以将其悬空。  此外、我能够在 Google Image 搜索中将采用 LMH1251的半打板显示为所有具有浮动引脚的板。

是否有任何优势(更低功耗?) 将未使用的引脚接地?  还是让它们保持悬空是完全正常的操作?

更有针对性:我上周订购的电路板使其浮动。  我是否必须进行新的电路板修订?

谢谢!
Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这份旧白皮书( https://www.ti.com/lit/wp/snla203/snla203.pdf  )将 RGB 和 YPbPr 输入之间的视频切换功能称为"集成式2:1多路复用器"、这似乎更能证明将未使用的输入保持悬空是安全的。

    我仍然希望得到一个正式的确认,这是完全无辜的,我们不会因为没有把它们接地而留下任何东西。

    再次感谢!
    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    如您所述、该器件内部有一个2:1多路复用器、用于选择一个输入而不是另一个输入。 您可以将未使用的输入保持悬空。 请注意串扰与频率间的关系图。 只要您的传入或选定信号比串扰图好大约10到15dB、我们就可以了。

    此致、Nasser