This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:DSLVDS1047PWR 和 AMP;DSLVDS1048PWR 等小型封装器件

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911070/dslvds1047-small-package-device-such-as-dslvds1047pwr-dslvds1048pwr

器件型号:DSLVDS1047
主题中讨论的其他器件:DS90LV028A

大家好 、

我的客户需要更小的封装器件,如 DSLVDS1047PWR 和 DSLVDS1047PWR。

 DSLVDS1047PWR  和 DSLVDS1048PWR 封装无法满足要求。  

你有什么建议吗?

谢谢你。

此致、

他在说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 DS90LV028A 等尺寸小2倍的器件?  一个安装在顶部、另一个安装在底部可以使整个 PCB 空间的使用更加高效。

    此致、

    Lee