This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:输出共模电压与放大器;启用时间

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910182/sn65hvd33-output-common-mode-voltage-enable-time

器件型号:SN65HVD33

您好!

客户通过半双工连接发送和接收 I2C 信号。 由于它是半双工的、因此会切换 DE / RE 并读取 ACK。
因此、启用时间很短。
使能时间取决于共模电压。

Q1:此器件的驱动器的共模电压(Y / Z)为
  单端电压约为2V
  差分0V
正确吗? 我在图21和 VOC (ss)规格中了解到了这一点。

Q2:图15。 使能时间与共模电压间的关系
 我是否应该在水平轴上看到0V 以进行确认(无外部偏置)?
 或者 SE 共模电压为2V、那么我应该在水平轴上看到2V 吗?

我检查了客户的测量波形。
Y:1至3V (Vcom = 2V)
Z:-1至+ 1V (Vcom = 0V)
Q3:VCOM 因某种原因而不同。 客户不会受到外部偏见的影响。
 是这样吗?

由于客户的系统有时无法读取 ACK、因此我怀疑由于意外偏置而导致的使能时间延迟。
此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    如果驱动器具有54欧姆的负载、您是正确的(图21)。 但是、该驱动器也可以在其他负载条件下工作(图18)。

    如果没有 外部 VCM、则应选择驱动器的共模。 我想在您的案例中、它大约是2V。

    我不确定 Y 和 Z 在测量中不对称的原因。 您能否共享原理图?  您是否知道偏置可能来自哪里? 您的客户是否还将器件配置为半双工? 为什么一开始没有选择半双工器件?  

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我会问他们更多信息和电路。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我获得了更多信息、但无法将其发布到 E2E。
    如果您可以通过私人电子邮件获取此信息、请告诉 我如何操作。
    (友谊请求?)
    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    请将信息发送至 hliu@ti.com。 我将关闭此主题并继续离线讨论。

    此致、

    Hao