This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176-Q1:用于1PPS (1Hz)信号

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910171/sn65lbc176-q1-for-1pps-1hz-signal

器件型号:SN65LBC176-Q1

尊敬的团队:

 SN65LBC176QDRQ1能否像下面的波形那样发送1PPS (1Hz)信号?

如果客户使用 RS485接口、 1PPS_CH1_P 和 1PPS_CH1_N 是否需要 RT 电阻器?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    一般来说、这应该是可以的。  不过、请注意、对于高电平、"A"和"B"信号不会完全达到5V、而对于低电平、则不会完全达到0V、因此、如果电压范围有更具体的定义、您可能需要更详细地进行仔细检查。  我不希望如此低的信令速率需要终端。  我建议先在不使用端接电阻的情况下进行测试、并检查以验证信号完整性是否足够。  如果包含端接、而不是终端会降低总线上的电压振幅(由于流经驱动器输出的负载电流增加、导致额外的压降)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的输入。

    我建议在 A 和 B 之间不使用 Rt 电阻器的情况下对其进行测试

    那么、如果我们上拉至5V、输出侧的信号仍然不会是5V、对吧?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    假设没有端接、则使用外部上拉电阻有助于使高电平电压接近5V、而使用外部下拉电阻则有助于使低电平电压接近0V。 不过、您无法在单条线路上同时获得这两个优势(上拉和下拉)。  例如、您共享的原理图仅在 A 上有一个上拉电阻器、而在 B 上只有一个下拉电阻器

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的输入。

    端接的建议电阻值是多少? (可能是100欧姆?

    我可以在这里使用0402封装电阻器作为占位器吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    端接电阻值应尽可能接近传输线路的预期差分特性阻抗、通常为100欧姆或120欧姆。  您需要确保电阻器的大小适当以处理预期的功率耗散(您应该假定电阻器上的差分信号振幅为几伏特)。

    请注意、如果包含端接、则可能需要绕过100 Ω 串联电阻。  否则、它们将形成分压器并衰减信号。

    此致、
    最大