This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线收发器

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221, TLK1221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909080/wireless-transceiver

主题中讨论的其他器件:TLK1221TLK1221EVM

大家好、

美好的一天!

我们有一位客户正在寻找一款无线以太网收发器、SERDES IC 可以以100Mbps 的速率传入和传出数据。
在下图的 TLK1221 EVM 中、他希望改用无线收发器、而不是 TXP 到 RXP 和 TXN 到 RXN 之间的环路线。
我们是否有用于此类应用的器件?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    以太网产品线中没有无线收发器。 您可以在 TI.com 上找到一些内容。 请告诉我、您是否需要有关将所选器件与以太网 PHY 集成的任何帮助、我们可以为您提供帮助。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    很抱歉耽误你的回答。 我刚才得到了我们客户对此的回应。

    他们不再需要无线网络了。 他对 TLK1221EVM 板感兴趣并有以下问题。

    1) 1)如果他在 TX 侧连接以太网信号、他是否会在 RX 侧接收它?

    2) 2)您是否还能在第2页的 EVM 用户指南中阐明"为了正确使用此器件、用户必须在并行总线上提供直流平衡编码数据(即8b/10b)"这是否意味着必须对信号进行编码。

    3) 3)他是否还需要沿着 TLK1221的 phy IC?

    用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sllu100/sllu100.pdf?ts=1591711804916

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    除了上面的查询3之外、他还在寻找 有关主机协议 IC 的建议。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将深入研究它、并将在6月12日之前返回。 很抱歉耽误你的时间。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Vikram。

    更新可用后通知我。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有无线收发器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户不再在寻找无线收发器。  

    他对 TLK1221EVM 板感兴趣、现在有以下问题。  

    1) 1)如果他在 TX 侧连接以太网信号、他是否会在 RX 侧接收它?

    2) 2)您是否还能在第2页的 EVM 用户指南中阐明"为了正确使用此器件、用户必须在并行总线上提供直流平衡编码数据(即8b/10b)"这是否意味着必须对信号进行编码。

    3) 3)他是否还需要沿着 TLK1221的 phy IC?  是否有您可以推荐的主机协议 IC?

    用户指南:  http://www.ti.com/lit/ug/sllu100/sllu100.pdf?ts=1591711804916

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的输入如下。

    1. TLK1221适用于千兆位以太网应用。 在出口路径上、串行器/解串器期望从协议器件到的10位并行数据输出用于串行化和传输。 在入口路径上、1.25Gbps 串行流将被重新化为10位并行流
    2. 8B/10B 兼容测试模式、例如 PRBS7可用于高速端进行评估
    3. TLK1221可被用作 PRBS 发生器和校验器

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们有一个后续调查。

    他们想要做的是设计点对点串行以太网通信系统(1000 BASE-T 或100Base-T)。 例如家用电缆互联网。 以太网信号(并行)将转换为同轴电缆并长距离发送。 在接收端、它将从串行转换回并行(同轴转以太网)。

    问题是他们是否可以使用 TLK 系列 IC 来实现这一目的。 如果没有、我们是否有其他您可以推荐的 IC?

    感谢确认!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK 重定时器不适用于 Base-T 应用。 我不知道任何用于 Base-T 应用的 TI PHY 芯片器件。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师