This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:VCC 去耦电容最大值

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910856/max3243-vcc-decoupling-cap-maximum

器件型号:MAX3243

各位专家、您好!

我是否可以知道 Vcc 去耦电容的最大值? 由于我在数据表中只看到 Vcc 引脚的0.1uF 电容、但我的客户在 Vcc 引脚上使用的是0.1uF+1uF 电容。 我想知道电荷泵是否存在任何风险。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    可以在 VCC 上使用更大的电容。  这不会直接影响电荷泵的行为、因为这是电荷泵的输入(而不是用于传输电荷的"飞"电容器或用于将其保持在 V+或 V-上的"储能"电容器)。

    此致、
    最大