This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:TPD8S300A 是否还集成了共模扼流圈

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300, TPD8S300A, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910726/tpd8s300a-does-the-tpd8s300a-also-integrate-for-the-common-mode-choke

器件型号:TPD8S300A
主题中讨论的其他器件:TPD8S300、、 TPD6S300A

大家好、我们的客户对 TPD8S300的兴趣浓厚、该产品可用于 USB 保护、从而取代4个 Rclamp0521PA.TCT + ESD +共模扼流圈。

客户想知道 TPD8S300A 还集成了共模扼流圈、或者外部是否需要此功能?

此外、有人提到 我们的 TPD6S300A 可能也比 TPd8300A 更有意义、您能解释一下原因吗?

谢谢。 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我不确定共模扼流圈是什么意思。 TPD6S300A 和 TPD8S300A 为连接的节点(CC、SBU、USB2)提供 ESD 保护和 VBUS 短路保护

    这两个器件之间的区别在于 TPD8S300A 包含8通道保护、而 TPS6S300A 仅包含6通道保护。 如果您仅需要6个通道、则该器件将是正确的使用通道