This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:病态位模式解锁

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910138/lmh1297-unlock-when-pathological-bit-pattern

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

您好!

我的客户在12G 中出现病态模式(1/20)时遇到问题。

它们观察到 LOCK_N 在10ms 内处于高电平、这在测试中每30分钟~2小时发生一次。

它是否能够通过更改寄存器配置来修复?

您是否有任何想法来找出根本原因并解决此问题?

此致、Katsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu-San、

    1)。 我假设 LMH1297设置为均衡器模式。 请确认。 此外、最好有一个整体测试的方框图。

    2)。 此外、我假设回波损耗符合所需的 SMPTE 规范。

    3)。 此应用是否使用 SMBus 接口? 出现此问题时、我们可以使用 SigconArchitect GUI 并捕获高级页面吗?

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。

    1)。 我假设 LMH1297 设置为均衡器模式。 请确认。 此外、最好有一个整体测试的方框图。

      =>原理图将通过电子邮件发送给您。 请检查并提供您的意见。

    2)。 此外、我假设回波损耗符合所需的 SMPTE 规范。

     =>客户确认退货损失符合要求。

    3)。 此应用是否使用 SMBus 接口? 出现此问题时、我们可以使用 SigconArchitect GUI 并捕获高级页面吗?

     =>尝试捕获页面。 稍后将发送给您。

    此致、

    猪排