This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:输出阻抗。

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910832/tpd7s019-output-impedance

器件型号:TPD7S019

你(们)好。

我想知道输出阻抗。

输出阻抗在数据表中指定为 Rt。

Rt (= 15Ω Ω) 是否包含驱动器输出阻抗?
如果不是、它有多大的电阻?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    是的、驱动器输出阻抗为15欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的快速响应。

    我知道15Ω 是典型值、但最大值是多少?
    我想知道它的变化量。
    当然、我知道它是一个参考值。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    抱歉,我们没有此参数的最大值和最小值。  

    它仅测试典型值。